结果:找到"温湿度 TI hdc2080 iic",相关内容257条
- 关于TI的温湿度芯片hdc2080的一些问题
- 请问该芯片中的主机发送从机地址后面接的address是什么意思,是单个寄存器的地址吗
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 温湿度 TI hdc2080 iic 发帖人:索控文风 发帖时间:2021-05-20 11:52:00
- 基于机智云的物联网gprs温湿度传感器开发
- 一、【项目名称】基于gprs网络的物联网传感器的设计。二、【开发团队介绍】青岛顺极智能开发团队隶属于青岛顺极智能信息技术有限公司,全部人员由各专业本科以上学历组成,研究生以上学历占比70%以上,团队位于美丽的海滨城市青岛,带着创业的激情,团队生机勃勃,激情勃发,开发过无数大型电子产品、软件产品。一张图可以概括我们的项目经历。1、团队熟练应用Altium软件做PCBLayout设计;2、团队熟练开发JavaWeb大中型项目,包括Angular,React前端开发,Java后端开发;3、团队熟练开发51,avr,microchip,stm32,stm8,合泰,恩智浦,东软载波的ARMCPU,熟练...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 GPRS 传感器 温湿度 发帖人:青岛顺极智能 发帖时间:2019-09-18 16:45:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:温湿度数据上传OneNET云端显示
- 一、方案简介本方案基于GD32E231C8T6,M23内核的单片机。外设部分使用了ESP-8266WIFI模块,这应该是目前市面上最受开发者喜爱,最省钱的无线连接方案了。主核心厂家是乐鑫。SHT20,温湿度传感器,以及BH1750光照度传感器,0.96寸的OLED显示屏(128*64有效像素点)。其中两个传感器和屏都是采用IIC总线方式进行通信,节约了I/O口的使用量。本方案特点是采用了一个无线模块,可以通过家中路由器,连接到外网,最终通过中移OneNet,云协议连接到云端,可以通过网页实时查看到数据。二、GD32E231X产品简介GD32E231系列多达4个16位通用定时器、1个支持三相脉...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: ESP8266 OneNET 温湿度 发帖人:飞扬的青春 发帖时间:2019-05-19 21:29:00
- 测试反馈-温湿度检测
- 开发版简介应用Cortex-M23内核32-bit处理器,主频高达72MHz,64KB的flash,8kb的SRAM,多达4个16位通用定时器、1个支持三相脉宽调制PWM输出和霍尔采集接口的16位高级矢量控制定时器、1个16位基本定时器和1个多通道DMA控制器。通用接口则包括2个USART、2个SPI、2个I2C、1个I2S,功耗小,工业级温度适用范围-40到85摄氏度。系统的组成及方案设计本设计主要由,温湿度传感器电路,GD32E231C,数码管显示模块二极管指示器组成,结构如下各部分简介及功能1,DHT11数字温湿度传感器,采集温度湿度数据,并与单片机通信2,发光二极管,当检测的温度过高...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 测试反馈-温湿度检测 发帖人:欢乐送啊 发帖时间:2019-05-17 16:35:00
- 51单片机+DHT11+1602显示屏控制四个继电器
- 开源分享一个51小制作项目1基于51单片机温湿度的检测及控制的设计在以下这儿帖子中我会贴出源码原理图pcb以及设计文档,以及整个系统的介绍。福利包含的所有元器件清单也会贴出并且均可在立创商城购买~~!!!简单介绍这个作品的整个系统。1.本设计基于STC89C51/52(与AT89C51/52、AT89S51/52通用,可任选)单片机;2.AT24c02芯片掉电存储设置的上下限;3.四个按键为设置、加、减、确定,实现了阀值的调节;4.LCD1602液晶显示,上面行显示当前的温度和湿度,下面行显示相应的冷、热、干、湿;5.配用全数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃--50℃,湿度测量范...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机 DHT11 1602 温湿度控制 发帖人:小魔王养的猪 发帖时间:2018-11-16 23:32:00
- 温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器
- 温湿度传感器是指可以将温度和湿度的量转换为易于测量和处理的电信号的设备或设备。市场上的温湿度传感器通常测量温度的量和相对湿度的量。那么什么才是相对湿度呢?我们日常生活中最常见的湿度物理量是空气的相对湿度。以%RH表示。在物理量的推导中,相对湿度与温度密切相关。一定体积的封闭气体,温度越高,相对湿度越低,温度越低,相对湿度越高。它涉及复杂的热工程知识。相对湿度:如计量方法中所规定,湿度定义为“物体状态量”。日常生活中提到的湿度是相对湿度,表示为RH%。简而言之,在与空气相同的条件下,气体(通常在空气中)中的水蒸气量(水蒸气压)和饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。绝对湿度:指每单位体积中空气...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 温湿度传感器 发帖人:小凤凰火 发帖时间:2018-10-29 14:33:00
- 进口高精度温湿度传感器降价了
- SHT35湿度传感器系列结合了多种功能和各种接口(I2C、模拟电压输出),应用友好,工作电压范围宽(2.15至5.5V),适合各类应用。DFN封装的占位面积为2.5×2.5mm2,高度为0.9mm。这有助于SHT3x集成到多种应用。此外,2.15至5.5V的宽电源电压范围和多种可选接口可保证与不同集成要求的兼容性。总之,SHT35湿度传感器系列融入了Sensirion作为行业领导者15年的经验和心血,是一款超高性价比的产品。
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 温湿度 降价 高精度 进口 盛思瑞 发帖人:A19581 发帖时间:2018-06-14 09:31:00
- DHT11温湿度传感器模块-教程资料-技小新
- 奥松电子最新版DHT11电容式温湿度传感器原理图:技小新-温湿度传感器模块-DHT11-原理图.pdf芯片手册:DHT11电容式传感器-芯片手册.pdf产品手册:DHT11温湿度传感器模块产品手册.pdf学习手册:DHT11温湿度传感器模块学习手册(STM8S版).pdfDHT11温湿度传感器模块学习手册(51单片机版).pdf商城购买链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_150017.html
- 所属专栏: 模块答疑 标签: DHT11 温湿度传感器 技小新 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-10-31 09:33:00
- STC+DHT11温湿度计【捕获功能程序】【70分钟视频教程】
- 单片机为STC的IAP15W4K58S4,用的是捕获功能,捕获功能非常适合测量一个周期内高电平和低电平的时间,用在这里非常合适。温湿度传感器为奥松电子在今年推出的新版DHT11电容式温湿度传感器。现在旧版已经停止向市场供货,如果你买的是旧版,可能是库存,也可能是假货。新旧版差别还是很大的,下面图片是官方网站上公布的新旧对比图:程序实现的是把读取到的温湿度数据转换为ASCII码后显示到串口程序:DHT11温湿度模块-STC51例程.zip视频教程一共70分钟左右,其中涉及到了如何看懂时序图、如何根据时序图写程序,还有一些实用的C语言设计技巧。视频教程已经放到百度传课了,免费的,链接:https...
- 所属专栏: 方案教程 标签: STC DHT11 温湿度传感器 捕获 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-10-30 09:39:00
- 云里物里S1温湿度传感器亮相高交会受青睐
- 云里物里S1温湿度传感器亮相高交会受青睐2016年11月16日-11月21日,中国国际高新技术成果交易会在深圳会展中心隆重举办,这场国内规模最大、最具影响力的科技展会汇聚了政府领导、国内外诸多科技领域专家学者、优秀企业家代表。作为国内领先的创新性技术服务商,深圳云里物里科技股份有限公司(以下简称“云里物里”)携众多创新科技产品亮相深圳会展中心四号馆。深圳云里物里科技股份有限公司原名为深圳市创新微科技有限公司云里物里以蓝牙技术为依托,是物联网(IOT)解决方案供应商,秉承着“让每个物体接入物联网”的企业使命,多年来一直专注于IOT领域的研发创新,为客户提供有竞争力的IOT解决方案、产品和服务。...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 云里物里 S1 温湿度传感器 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-10-20 18:10:00
返回